This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:RCV 输出

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927732/rcv420-rcv-out

器件型号:RCV420

大家好、

我们希望确认有关此技术文档的一些信息。  

共模电压的最大范围为+-40V。

我们假设引脚16 (V+)上提供+15V 电压、引脚4 (V-)上提供-15V 电压、当检测到的电流低于4mA 时、我们是否将获得 RCV OUT (引脚14)负电压? 自@4mA 以来、我们有0V 输出。

我们的推定是否正确?

非常感谢您的回答。  

-Mark Felipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档相关。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa053/sboa053.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    可以通过多种不同的方法来配置 RCV420器件以实现不同的电流到电压传输功能;因此、请提供您所参考的特定原理图。  有关常用电路配置、请参阅数据表。

    例如、如下图所示配置 RCV420、它在0至20mA 输入电流流入 RCV420时产生0V 至+5V 输出。

    使用此配置、在4mA 输入下、电压输出为+1V;在0mA 输入下、输出为0V。

    但是、有许多其他方法可以配置器件以获得所需的电压输出范围。

    让我们知道需要哪个输入电流范围(流入或流出器件)和输出电压范围、并且可以定制 RCV420电路。   

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 Luis 的响应、如果您使用 RCV420数据表图1所示的配置、则对于低于4mA 的电流输入、您将具有负电压。 正如 Luis 提到的、数据表提供了自定义所需输出范围所需的传递函数。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!