This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:在我制造 PCB 时、使用 TLV9002无法使用40-200uA 电流驱动。

Guru**** 2797735 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924200/tlv9002-40-200ua-current-driving-does-not-work-using-tlv9002-when-i-fabricate-the-pcb

器件型号:TLV9002
Thread 中讨论的其他部件:XTR115Strike

您好!

我已经制作了交流(0-1V) 转直流(40-200uA)转换器来连接 XTR115、XTR115根据输入交流信号(用于生成交流电的电流互感器)驱动4-20mA 输出。 连接该电路可从0-1V 交流信号中生成40uA -200uA 的电流。 此电路最初由 Kai (德州技术支持人员)设计。 我在通用 PCB 中制造了该电路、它工作得很好。

e2e.ti.com/.../xtr115_5F00_1_5F00_current-Output.TSC

现在、我已经根据我们所需的尺寸(73x31mm)制造了 PCB、并组装了相同的组件。 但 它不起作用,电路 与所连接的电路完全相同(在通用 PCB 中工作正常)。 我可以看到、安装所有组件(电路中)时、通用 PCB 板和装配 PCB 之间存在以下差异。

通用 PCB           制造的 PCB (正确布线)

R2: 99.7k Ω                R2:86K Ω

R8:90.7 K 欧姆               R8:86K 欧姆

R12:196k Ω                R12:176千欧

R3: 98.8k Ω                R8:94k Ω

R4:268k Ω                 R4:218k Ω

无过孔(使用电线制造)         PCB 中大约16个过孔(制造的 PCB)。 R2、R8、R12、R3、R4附近的一些过孔)

我的问题是 ,在设计和制造 PCB 时,我是否应遵循任何关键准则,如长度匹配、过孔更少、轨道厚度、焊接温度更低?

我将最小轨道宽度设为20mil (信号)、电源轨道宽度最小为40mil、并在 TLV9002附近包含16个过孔(0.5mm)。 我很惊讶为什么它不起作用。

可以有人帮助我解决这个问题吗?

此致、

Winiston.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Winiston、您好!

    感谢您提供所有这些详细信息。  我有一些后续问题要问您。  如果您能回答这些问题、那将对我有所帮助。

    您 提到此电路是由"KAI (德州技术支持人员)"制造的。  您知道此人的姓吗?  您能否分享您在哪里找到此电路?

    2. 您提到的是通用 PCB。  这是公开提供的电路板设计吗?

    3. 您指出两块 PCB 的组件值不同。  为什么会出现这种情况?  如果组件值如此不同、我不会期望两个板的性能相同。

    最 重要的是、当您说制造的 PCB "不工作"时、您的意思是什么?  输出端会发生什么情况?  您是否曾尝试在中间节点上读取读数、以查看那里的情况是否也很好?

    根据应用类型和所需的精度、某些电路板注意事项将变得越来越重要。  如果不知道这里的输出是什么、就很难说出来。  不过,我认为,除非过孔的位置非常差,否则在这里,过孔的数量本身并不重要。  此外、最小布线宽度也不小。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您抽出宝贵的时间进行思考。 以下是对您的问题的澄清。

    1. 你知道这个人的姓吗?  您能否分享您在哪里找到此电路?

    "他的名字是" Kai kalaas69"。 他将此设计发送到了我的 TI 论坛。 在 TI 论坛中、我提出了一个问题、要设计用于 连接 XTR115的电流驱动器(40-200uA)。 实际上,输入来自电流互感器,作为交流信号(0-1V),必须将其转换为偏移为40uA 的直流电,以传输到 XTR115。 我不确定他是否是 TI 员工。"

    2.您提到了通用 PCB。  这是公开提供的电路板设计吗?

    "是的。 它公开提供。 我刚刚连接了 IC (TLV9002)和所需的组件、并根据我之前邮寄的原理图进行了检查。 它工作正常。

    3.您指出两块 PCB 的组件值不同。  为什么会出现这种情况?  如果组件值如此不同、我不会期望两个板的性能相同。

    "两个 PCB 的组件值都是100%相同的。 但它显示了通用 PCB 中的一种类型的值、以及制造 PCB 中的另一种类型的值。 上述讨论中提到了这些电阻器值。  我在连接/安装组件后在两个 PCB 上测量了这些值。 下面是我制作的 PCB 照片。

    4 最重要的是、当您说制造的 PCB "不工作"时、您的意思是什么?  输出端会发生什么情况?  您是否曾尝试在中间节点上读取读数、以查看那里的情况是否也很好?

    "我测量了中间节点值。 制造的 R8的输出会降级、当我转到下一个级别时、会进一步降级。 例如 ,在这种情况下,我应该根据  电流互感器输出得到 VF4=1V (最终输出)。 我在通用 PCB (VF4)上获得1V 电压、但在制造的 PCB 上仅获得0.6V 电压。 所有组件保持不变。  

    我的主要问题是,当我将 放大器的一级(TLV9002)传输到放大器的另一级(TLV9002)时,我是否应该添加任何组件(电阻器/电容器)以使其更加稳定。 请参阅我之前邮寄的原理图并提供您的意见。 因为放大器输入更敏感。 请检查原理图并提供您的意见、以确定其是否有效。

    此致、

    Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arokia:

    我想我们将讨论这个主题:

    第二张照片显示 PCB 上有很多灰尘。 请使用一些棉签(例如用于耳部)和不饱和酒精、并仔细清洁 PCB。 让 PCB 完全干燥、然后再次将其通电。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Winiston、您好!

    非常感谢您的详尽反馈。

    我相信您是指 Kai Klass、但只是想知道。  Kai 不适合 TI、但在论坛上非常活跃、并提供了许多好的见解和分析。  事实上、他似乎提出了电路建议。

    正如您所说、输出的问题似乎是信号振幅下降。  这不会影响我的稳定性或其他问题。  输出具有预期的形式、但略低于所需的形式。  假设这是成功的仿真结果、最后是您测量的阻抗值之间的差异、我同意 Kai。  首先、在更换电路之前尝试清洁第二个 PCB。

    此外、我现在注意到来自第一个 PCB 的阻抗值与仿真的阻抗值不匹配。  这是否是有意做到的?  如果 PCB 的阻抗值关闭、我希望您的仿真结果与您的实际结果不匹配。

    最后、当您测量阻抗时、您是否测量了组件的值?  或者、您是否在测量中包含了布线?  需要注意的一点是、确实需要在电路板上测量元件值。 如果您尝试测量电路板上的组件值、则会发现连接到同一节点的其他组件的交互会产生问题。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢。 我可能会感到惊讶的是、磁通(污垢)会导致这些问题。 我已正确清洁。 现在问题已经解决。 我之前设计过这么多电路、但我找不到这种问题。

    磁通(污垢)是否会在所有 IC 或 TLV9002运算放大器中产生问题?

    此致、

    Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您详细考虑我。 正如 Kai 所说、通量(污垢)会产生这些问题。 我已正确清洁。 现在问题已经解决。 感谢您抽出宝贵的时间进行思考。

    此致、
    Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winiston、

    很高兴听到你可以解决这个问题:-)

    是的、通量对于所有放大器而言都是一个问题、尤其是在焊膏受到污染且焊膏在焊接过程中未完全回流的情况下。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winiston、

    很高兴听到您的问题已得到解决!

    Kai、

    一如既往地感谢。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢。 您能否发送此设计的输出(40-200uA)和偏移(40uA)公式?  

    此致、

    Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winiston、

    该电路的方程

    e2e.ti.com/.../0268.arockia_5F00_xtr115_5F00_1.TSC

    是:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您抽出宝贵的时间进行思考。

    此致、
    Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一如既往地感谢您的帮助 Kai。

    此致、

    Daniel