This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:THS4531的 CMRR

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531, THS4531A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927728/ths4531-cmrr-of-ths4531

器件型号:THS4531

在数据表测试电路中、ths4531的 CMRR 是否独立于 Rg 和 Rf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样、如果您使用 CM 信号驱动两个输入 R、它将生成一个由反馈比不匹配引起的输出差分项-这是模拟的。 顺便提一下、THS4531A 是经改进的直流精度版本(失调电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果反馈比之间存在1%的不匹配、则 CMRR 的降低会是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不匹配恰好为+/-.5%、则 CMRR 将为40dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、Balwinder 将进行仿真、  

    在这里、我在 R 上输入了+/-1%的均匀容差。 最坏情况下的不匹配应提供-34dB CM 至 DM 的转换。 我可以在 R 值中强制该值进行标称运行。 但是、V11允许 Monte Carlo、这里有400个案例接近最坏情况-34dB。 如果您需要更好的性能、则需要使用更严格的容差 R。 我认为、较高 F 时的上升是模型中 CM 环路的带宽。