This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM7171:LM7171

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7171, TINA-TI, OPA684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927484/webench-tools-lm7171-lm7171

器件型号:LM7171
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA684

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在寻找一个 TINA-TI 运算放大器(LM7171)文件、可以在 TINA-TI 中打开该文件并运行瞬态仿真。 如果有人可以共享该文件、这将是一个很好的帮助。  

Najeeb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TINA V11库中有 A 和 B 版本、原始国家模型-看起来 B 是降级直流规格。 价格更便宜、这是一种压摆增强型输入级 VFA 器件-在20世纪90年代末的时间范围内有相当多的器件-转换率很高、但代价是噪声更高

    e2e.ti.com/.../LM7171-TINA-V11-models.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 TINA-TI 库中看不到 LM7171如何添加? 您也可以建议类似的运算放大器必须采用 DIP8通孔封装。 我需要放大10.7MHz 信号。 输入为100mV、需要高达或接近2V 的输出。 您是否可以使用任何运算放大器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Najeeb、  

    您可以转换 LM7171 PSpice 文件以在 TINA-TI 中使用:

    有关如何执行此操作的步骤可在此处找到:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了一个包含运算放大器模型的 TINA 文件。  

    您只需要68V/μ s 的压摆率和20V/V 的增益、  

    请查看 OPA684以获得+/-5V 低功耗解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我会尝试这种方法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Michael。

    您是如何计算出以下情况所需的68V/μ s 压摆率和20V/V 增益的? 我想知道、这对于选择正确的器件非常有帮助

    情况: "我需要放大10.7MHz 信号。 输入为100mV、输出需要2V。"  

    非常感谢您的帮助。

    Najeeb Qureshi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Najeeb、  

    增益计算非常简单、只是输入电压范围内的输出。 关于压摆率、您可以使用带宽来估算所需的上升时间、公式为0.35/10.7MHz = 32.71ns。 您可以在上升时间内使用输出电压来计算压摆率= 61.14V/us。 该上升时间到带宽公式假设单极滚降为20dB/十倍频、在任何二阶效应导致更快滚降(例如 OPA684数据表中的峰值)的情况下、Michael 可能会提供更大的裕度。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、Hasan、  

    我刚才针对 2Vpp、10.7MHz 完成了正弦峰值 dV/dT  

    dV/dT 峰值为2pi10.7Mhz *1Vpeak = 67.1V/usec

    阶跃峰值 dV/dT 实际上比单极点复杂得多-如果您不将像 OPA684这样的器件带宽限制在单极点、它可能具有二阶响应形状、 然后、如果您使用快速输入边沿敲击它、它将尝试跟踪二阶阶阶阶阶阶跃响应、在此过程中、将在某个位置出现峰值 dV/dT。  

    经过大量数学运算后,您可以估计峰值 dV/dT (这是压摆率所需的)为2.85*Vstep*F-3dB。  

    这两个部分的文章系列的第二部分。  

    https://www.edn.com/what-is-op-amp-slew-rate-in-a-slew-enhanced-world-part-2/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、看起来我是在计算小信号上升时间、而不是可能需要的峰值 dV/dT。

    最棒的

    Hasan Babiker