This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:备选器件选项

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6401, LMH6518, LMH6881, THS770012, THS7530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927612/lmh6401-alternative-device-option

器件型号:LMH6401
主题中讨论的其他器件: LMH6518LMH6881THS770012THS7530

大家好、

您能否为我提供 LMH6401的替代器件以实现更低的成本选项? 以下是客户要求。

-直流~100MHz 范围内的平坦带宽、可变增益放大器

-它连接到 VCM=0.95V、Vin=2Vpp 的 ADC

-差分输入和输出

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否需要通过与 LMH6401类似的 SPI 来控制增益?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您的评论。 如果 TI 的产品通过 SPI 实现与 LMH6401类似的增益控制、则首选该产品、因为客户正在寻找替代的 LMH6401。 但是、如果您所想到的产品不具有通过 SPI 进行增益控制的功能、这也是可选的。 您能否同时分享两种备选方案?

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    SPI 选项:

    LMH6518

    LMH6881

    其他可变增益替代方案:

    THS770012

    THS7530

    最棒的

    Hasan Babiker