This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8544:PIR 运动传感器电路中1级运算放大器的组件选择

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926643/tlv8544-component-choice-for-stage-1-op-amp-in-the-pir-motion-sensor-circuit

器件型号:TLV8544



为什么阶段1中的值与阶段2中的值不同?
我尝试降低成本。
为什么 C33不像 C36那样是3.3 μ F?  相同的 F、相同的 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经查看过您之前的 e2e 帖子;但是、您所附的图像似乎已损坏。 您可以再次附加吗?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅随附的应用手册、第14页介绍了在第1级和第2级之间选择电容器和电阻器值差异的原因: https://www.ti.com/lit/ug/tiduau1b/tiduau1b.pdf

    "由于此级的输出端存在峰峰值噪声、因此 R3应尽可能大、以最大限度减小系统的动态电流。"  

    应用报告中的 R3是上图中的 R14。 如相应公式所示、C36值也会增大、以匹配相同的0.71Hz 低频(文档中的公式1和4)。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州