This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2274:有关运算放大器#39的特性和轨到轨的问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2274, OPA4991, TL3474, OPA4191, OPA4192, OPA2156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927652/tlc2274-question-about-opamp-s-feature-and-rail-to-rail

器件型号:TLC2274
主题中讨论的其他器件: OPA4991、 TL3474、 OPA4191、 OPA4192、 OPA2156

大家好、我通常将 TLC2274用于运算放大器作为缓冲电路。

(连接输入到输出。 增益= 1)

我想使用具有轨到轨的更快速转换率运算放大器。

。  

我在 TI 主页中搜索、

我发现下面有一些不同类型的轨到轨功能。

1.输入至 V-

2.输入、输出

输入至 V-、输出。

。

TLC2274具有轨到轨功能、如 IN 至 V-、OUT。

以下是我的问题。  

。

1、IN 至 V-、OUT //   IN 至 V-  //   IN、OUT 之间有何不同。

。

2.高光驱是什么意思?

。

  我想使用与 TLC2274相同的功能、并提高压摆率。 (将用作缓冲器电路。 将 V-直接连接至 OUT)

3.请注意、您是否可以推荐任何具有更快压摆率和 TLC2274相同功能的运算放大器?  (4通道、2通道、1通道无关)

。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shen、

    "IN"表示输入电压范围为轨到轨、或者换句话说、输入电压范围为"V-至 V+"。

    "输入至 V-"表示包含"V-"、但不包含"V+"。 对于 TLC2274、这意味着输入电压应保持在与"V+"相距1.5V 的位置。 换句话说、对于 TLC2274、输入电压范围为"V-至 V+-1.5V"。

    "OUT"表示输出电压摆幅为轨到轨。

    "高负载驱动"意味着 OPAMP 可以驱动比标准运算放大器更大的容性负载、然后再变得不稳定。 有时、这也意味着在大电容负载下实现稳定运行所需的隔离电阻器可能小于标准运算放大器。

    另请参见 TLC2274数据表的图57。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1 、IN 至 V-、OUT //   IN 至 V-  //   IN、OUT 之间有何不同


    在中、OUT 表示 轨到轨输入/输出或 RRIO = IN、OUT、表中的 OPA4991是示例

    在中至 V-、OUT   表示输入 VCM 可以低至仅 V-、输出为轨到轨输出、表中的示例为 TLC2274

    至 V-表示输入 VCM 仅可低至 V-、表中的示例为 TL3474

    https://www.ti.com/lit/an/sloa039a/sloa039a.pdf?ts=1596113415042&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    2.高光驱是什么意思?

    CLoad 表示运算放大器输出端的容性负载。 运算放大器输出端的任何电容负载都可能在反馈环路内引入另一个极点。 理想情况下、运算放大器以-20dB/十倍频程的速率滚降。 反馈环路内的第二个极点将引入-40dB/十倍频程的滚降、这可能会在闭环中造成不稳定。 较大的 CLoad 意味着如果没有进一步的补偿、运算放大器的稳定性不会受到影响。 此处、高负载是一个相对项、可能处于1nf 范围内。  

    我想使用与 TLC2274相同的功能 、并提高压摆率。 (将用作缓冲器电路。 将 V-直接连接至 OUT)

    3.请注意、您是否可以推荐任何具有更快压摆率 和 TLC2274 相同功能的运算放大器?  (4通道、2通道、1通道无关)

    OPA4192、OPA4191或 OPA2156呢? 我们有许多运算放大器可满足>3.6V/uec 的要求。 如果您向我提供运算放大器的应用和成本要求、我可以进行细化搜索。   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。 对我很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来:-)

    Kai