This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4021-41EVM:光绘数据

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927088/tlv4021-41evm-gerber-data

器件型号:TLV4021-41EVM

您好、先生、

您是否有此 EVM 的 PCB 设计文件或光绘数据?

谢谢、

此致、

m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将搜索此内容、看看我们如何在明天分享。 该设计在 Altium 中完成。  您是否使用 Altium? 我们可能需要将其脱机以与您分享。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    正在等待更新。

    如果您能帮助我从  Altium 输出光绘文件、我将不胜感激。

    如果您遇到困难、PCB 文件也会很有帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FuGang、

    我已通过离线方式向您发送了包含所需文件的电子邮件。 我现在将关闭此 E2E 帖子。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonny、

    明白了、

    非常感谢您的帮助。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们需要回复您的最终帖子、尽管这是一个非常感谢的帖子

    卡盘