This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211-Q1:PD 参数

Guru**** 2694635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926385/lm211-q1-pd-parameter

器件型号:LM211-Q1

您好!

我想确认数据表中未指示的一些参数。

功率耗散

我可以使用下面的公式吗?

PD=(Tj (max)-TA)θ JA

如果在正常温度@25c 下、PD 的值是多少?

BTW、该器件的最大 PD 值是多少?

以及最大功率耗散是如何的?

饱和电压

饱和电压的值是多少?

如果您没有规格、建议的参考值对我来说是可以的。

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yumiko、您好!

    最大芯片温度设置功率耗散限制。 请参阅绝对最大值表中的注5。

    理想情况下、不应超过125C、但最大芯片结温为150C。

    125-25 = 100°C 室温下允许的温升。

    封装 TJA 为97°C/W 100 / 97 = 1030mW (最大值

    请记住、总功耗还需要包括最大6mA 的静态电源电流 因此、最坏情况6mA*30V = 180mW、其余允许的输出功率耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回答。

    对于饱和电压、

    饱和电压的值是多少?

    如果您没有规格、建议的参考值对我来说是可以的。

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林新

    抱歉、我认为我们不理解您在提到饱和电压时所要求的内容。

    如果我们没有规格、但也不清楚该规格、您还要求推荐参考。

    也许您可以澄清您要实现的目标、这可能会为 Paul 澄清问题。

    卡盘