This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高压摆率运算放大器

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2350, OPA2837, OPA2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927530/high-slew-rate-opamp

主题中讨论的其他器件:OPA2350OPA2837OPA2810

大家好、

在我的一个脉冲放大器应用中、

我将运算放大器(OPA2350)用作同相放大器。

脉冲宽度为200ns 至10us。

我面临以下问题。

脉宽缩小50ns (由于压摆率)。 您能不能建议使用具有相同封装(SO8)的类似运算放大器、该封装适用于指定的窄脉冲宽度(较高的压摆率)。

我已附上参考原理图(缓冲器、放大器和比较器、缓冲器)

请忽略比较器、因为我将使用论坛中所示的比较器。

请建议

此致

Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、有很多部件的压摆率比 x350高

    首先、您是否需要 RRIO? 如果这样做会很快限制您的选择-如果您可以使用负电源轨输入、RRout、请查看 OPA2837。

    如果您需要 RRIO、可以查看 OPA2810。  

    此外、将 R17降低到20 Ω。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    根据 Michael 的建议、我为您进行了一个200nsec 脉宽应用的仿真。 它看起来并不糟糕、但为了满足脉冲时序要求、您需要做的就是这里(您可能需要优化以下电路、因为我没有花太多钱来使其更好。 但它是可行的)。

    减少了脉冲输入发生器之后的缓冲器和增益电路数量。   

    2.降低电源的电压电平,特别是比较器的电压电平。

    3.在较低的电压电平触发比较器,以获得更快的边沿响应(只要它不给您错误的触发)。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA821-Pulse-load-07302020.TSC

    如果您需要更多助手、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond