主题中讨论的其他器件: LM7705
我将该部件用作15增益放大器、用于感应流经负载的电流。
微控制器基于模拟0-10V 输入、向 LED 负载输出 PWM 占空比;电流受到永久监控、并通过感应电阻器读取该值、并通过 I-sense CH1 (连接于 sch)放大至微控制器
除了 PWM <~4%时运算放大器的输出切断之外、一切都运行良好;它看起来也是延迟的
原理图如下:
也是如此
我可以通过电子邮件发送一些示波器照片、 占空比为50%、占空比为10%和4%
我无法附在这里。 出于某种原因、不起作用。
谢谢你