This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:多次上电和断电后、输出发生变化

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927574/ina240-output-changes-after-several-times-power-up-and-power-down

器件型号:INA240

您好!

我的客户正在使用 INA240A4、原理图如下所示:

当我们执行测试时、输入为悬空、REF 为0.3V 恒定电压。 电源为5V、OUT 引脚未连接到其他电路。

有8个完全相同的电路由相同的5V 和 REF 供电。

大多数情况下、输出为0.301V、我们每5秒为器件加电和断电一次。

经过30分钟的测试、我们将发现 INA240 OUT 引脚之一将变为0.311V、但另7 INA240 OUT 仍为0.301V。

然后、我们为器件加电和断电、OUT 引脚将从0.311V 恢复到0.301V。

这很奇怪、发生率很低、但它可能会重复出现。

什么可能导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、问题正在脱机工作。