This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:OPA462

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927689/opa462-opa462

器件型号:OPA462

尊敬的先生/女士

我使用该放大器来制作 Howland 电压至电流转换器。 我将为放大器提供+-30V 电压。  我阅读了数据表、但我对连接 E/D 和 D E/D_COM 引脚的最佳解决方案有点困惑。 这是否是通过1M 电阻器将 E/D 引脚连接到 V+以及提供外部5V 电压的微控制器引脚的有效方法? 以及 E/D_COM 引脚是否应接地?

此致、

安德龙基  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Androniki、

    OPA462数据表 第7.3.4节"启用和禁用"提供了有关如何使用 E/D 和 E/D COM 引脚的完整详细信息。 此外、第6页的电气特性表和下面部分重复的表提供了它们的电压范围。

    使用+/-30V 电源时、您可以在 V-至(V-)+ 6V 的任何电压下连接 E/D COM 引脚。 大多数用户使用的最方便的 E/D COM 电平是0V 的系统接地。如果 E/D 引脚保持断开状态、弱内部1uA 电流源将上拉引脚、OPA462将自动启用(输出打开)。 但是、该引脚可能会从 PC 板上的附近来源拾取噪声、而 OPA462输出可能会暂时禁用。

    启用 OPA462的更稳健的计划是根据下表对 E/D 引脚进行偏置。 如果您将 E/D COM 连接到0V、则应将 E/D 设置在+0.8V 和+5.5V 之间以启用输出。 一种简单的方法是使用从+30V 电源到接地的电阻分压器。 例如、如果决定将 E/D 引脚设置为+3.0V、则可以将上分压电阻设置为100千欧、将下分压电阻设置为11千欧。 分压器点处的电压将接近3V  

    使用+30V 电源的1Meg 电阻的问题是、我们不知道 E/D 引脚实际将消耗多少电流。 如果电流较低、则可能会在 E/D 引脚上施加过压。 引脚不太可能损坏、因为1Meg 电阻器会极大地限制电流。 但是、我认为最好采用一种设计来确保运算放大器引脚保持在其指定范围内。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程