This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:OPA192输出噪声密度

Guru**** 2824225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, THS3491, OPA211, LMH6629, OPA1611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927745/opa192-opa192-output-noise-density

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件: THS3491OPA211LMH6629OPA1611

您好、先生:

我评估 OPA192并希望检查 OPA192输出噪声。

对于0.1Hz 至10Hz 噪声、我必须开发一个自己的带通滤波器来测量噪声?

对于10Hz 至10kHz、我必须使用频谱分析仪? 频谱最小输入频率仅为9KHz、如何测量10Hz 至10kHz 之间的输出噪声频谱?

我检查了您的高精度实验室培训、但没有找到我需要的答案。 您会提供更详细的解释吗?  

感谢您的支持!