This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL103WA:Vref 中的600mV 纹波

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927753/tl103wa-600mv-ripple-in-vref

器件型号:TL103WA

大家好 、

如以下波形所示、TL103引脚3中观察到600mV 的纹波。 请您帮助分析一下这个问题吗? 我们已经尝试了2个器件。 结果是相同的。

配置:

  • BIAS=12V、+24V=24V
  • D7、R43被移除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    移除 C41 (以及该节点上的任何其他电容器)将停止该振荡。 如果需要滤波器、请尝试串联 R 和 C。 电容越高、电阻器可以越低。