This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:VDD1 &放大器的阈值电压;VDD2

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927729/amc1200-q1-threshold-voltage-for-vdd1-vdd2

器件型号:AMC1200-Q1

VDD1和 VDD2的阈值电压是多少。

在 d/s 中、VDD1范围为4.5V 至5.5V。 VDD1的阈值电压是多少? 例如:3V 或4V??

由于客户在电机启动期间发现 AMC1200Q1的 VDD1存在电流感应问题、并且过流保护将由故障电流感应触发、 但 HCSP-7840不存在此问题、因此我们希望了解更多详细信息。   

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    AMC1200-Q1规定 VDD1应在4.5-5.5V 范围内、而 VDD2可在2.7-5.5V 范围内。 HCPL-7840规定 VDD1和 VDD2均应在4.5-5.5V 范围内。  

    未指定 AMC1200-Q1在 VDD1电源电压超出此4.5-5.5V 范围时的行为。 我不建议在超出数据表中列出的限值的情况下运行器件。  

    我也想了解更多详细信息。 是否可以查看这些故障的范围捕获? 如果您不想在论坛上分享、请随时离线向我发送笔记。  

    我可以提出的另一个建议是、延迟过流保护监控、直到正确建立电压电源。