This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:4-20mA 输出配置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA551, XTR101, XTR110, OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926878/opa551-4-20ma-output-configuration

器件型号:OPA551
主题中讨论的其他器件: XTR101XTR110OPA564

尊敬的先生:

1) 1)我是否可以使用 OPA551实现4-20mA 输出以及基于输入电压的可调增益...

2)我的应用中不需要 FLAG 引脚、因此我将如何终止原理图中的 FLAG 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukke、

    OPA551可使用改进型 Howland 电流泵(IHCP)等电路设置为电压至电流转换器(V 至 I)。 下面显示了一个示例电路。 它设计用于在2.0Vdc 输入下产生大约4mA 的电流、在10V 输入下产生20mA 的电流。 如果需要、可以针对不同的输入电压范围设计 IHCP、包括负输入电压范围、方法是在反相模式下驱动 OPA551。

    示例中的输出负载为100欧姆、但可以使用将 OPA551保持在其输出顺从范围内的任何电阻。  

    请注意、该电路不用作4mA 至20mA 两线制变送器功能。 对于两线制和三线制变送器功能、TI 的 XTR 产品、例如 XTR101、XTR110等、旨在发挥该功能。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukke、

    虽然 OPA551通常用于高电压/高电流应用、但它肯定可用于提供4-20mA 电流。 简单的电压-电流转换器拓扑可以实现这一目标、但要注意共模和输出摆幅限制。 您要为哪种类型的负载设计电流源?

    至于标志引脚、我建议将其连接到接地的4kΩ Ω 电阻器。 在这种情况下、如果发生热关断、您可以在 FLAG 引脚上读取~0.5V 的电压。 这对于测试/调试可能非常有用、即使应用不需要它也是如此。

    Zach Olson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    1) 1)我将250欧姆负载电阻器用于4-20mA 输出...

    2) 2)我的输入电压为0.5V 至4.5V ...为此我需要0.5V=4mA 和4.5=20mA 输出

    3)但在0.5V 输入时 Vo=1.2V......8mA 但我已经使用其他运算放大器测试了下面的电路、它会产生正确的输出...

    但在 OPA551中、我的输出有偏差。。。。 所以请澄清原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukke、

    请使用"插入文件"回形针按钮上传原理图的图像。 您的上一篇帖子中未显示该图像。

    Zach Olson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    1) 1)我将250欧姆负载电阻器用于4-20mA 输出...

    2) 2)我的输入电压为0.5V 至4.5V ...为此我需要0.5V=4mA 和4.5=20mA 输出

    3)但在0.5V 输入时 Vo=1.2V......8mA 但我已经使用其他运算放大器测试了下面的电路、它会产生正确的输出...

    但 在 OPA551中 、我的输出有偏差。。。。 所以请澄清原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukke、

    您的电路似乎超出了 OPA551的输出摆幅限制。 单电源无法提供1V 的输出。 在 V-端子上使用-5V 的双电源应该足够了。

    Zach Olson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的澄清。。

    1) 1)根据我的应用、根据我的负载电阻 RL = 250欧姆、我希望在 Vout= 1V 至5V 时提供4-20mA 输出

    2)我只有24V 单电源可供使用。。

    3) 3)输出源电流必须大于70mA……

    3) 3)您也可以根据我的上述要求推荐带散热垫的运算放大器。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukke、

    对于这些要求、OPA564是我们唯一可以提供的解决方案。

    Zach Olson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukke、

    另请查看这些4-20mA 驱动器或发送器。 如果您有任何疑问、请告知我们。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr305.pdf?ts=1596058976826&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr111.pdf?ts=1596059059555&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FXTR111

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou048c/sbou048c.pdf?ts=1596059032591&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    还可以… 但电源电压绝对是26V...... 那么、您能否建议您在我的要求下还有一个可用的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukke、

    是26V 是 OPA564的绝对最大额定值。 长时间处于绝对最大条件下可能会降低器件的可靠性。 但是、安全的最大工作条件是24V、您提供的电源是正确的吗?

    我对您的设计还有几个问题...

    您的电路实际上不是电流源、而是同相放大器、也就是说、它将输出电压而不是电流。 在此配置中、如果负载发生变化或不再接地、负载电流将发生变化。 您能否提供电压基准和电阻器值?

    如果您正在设计4-20mA 的电流源、为什么需要大于70mA 的输出源电流? 您是否希望负载发生变化?

    Zach Olson