This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:AMC1300数据表中 TAS 的含义是什么

Guru**** 2383330 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927698/amc1300-what-is-the-meaning-of-tas-in-amc1300-datasheet

器件型号:AMC1300

大家好、

我的客户希望了解 AMC1300数据表中 TAS 的含义、如下所示。 但数据表中没有详细说明。 您是否有任何数字可帮助我们理解其含义? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我认为这是上电延迟时间、即在 VDD1从0V 阶跃到3V 后、OUTP 和 OUTN 输出需要稳定至其正确值(0.1%偏差)的时间。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、Hi Kai、

    TAS 表示模拟稳定时间、如图所示。 将 VDD1从0V 步进至3V。 如 Kai 所说、在输出电压稳定至正确值之前、等待时间为500uS。  

    谢谢 Kai!