This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR105:XTR105与3线 RTD 一起使用

Guru**** 2581675 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927445/xtr105-xtr105-to-be-used-with-3-wire-rtd

器件型号:XTR105

你(们)好  

我需要将3线 RTD 输入转换为单端信号。 XTR 105是为此而设计的芯片。 问题是我的芯片组电源电压为3-3.9V。单端信号必须为0-3V。  

3线 RTD 将测量-196C 和-78.5C 的温度。 您能建议一个解决方案吗?  e2e.ti.com/.../xtr105-SHOWING-THE-PIN-NUMBER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    XTR105是一款2线制变送器、不易用于3线制应用。 它应由回路供电、因此需要+7.5V 的最小电源。 遗憾的是,我们没有任何使用3V 电源运行的3线发送器,其功能与 RTD 传感器的 XTR105同等。 由于符合电压要求、很难找到能够在低电源下运行的4-20mA 电流环路发送器。

    您可以尝试使用需要低电压电源的器件构建分立式解决方案、但它不会提供 XTR105的所有功能。  

    最棒的  

    Katlynne Jones