请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA569 对 OPA569上 IC 封装的底部或顶部测量的是 ThetaJC 吗? 它有一个散热焊盘和0.37*C/W 的低热阻、所以我想确保散热器的位置是正确的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Anand、您好!
OPA569结至外壳(θJC)热阻通常 为0.37°C/W、 用于 从内部芯片顶部附近延伸到塑料封装底部金属 PowerPAD 底部的热路径。 该热路径负责 传导 OPA569芯片将产生的大部分热量。
θJC OPA569 μ A 非常低、请务必 考虑 数据表第16和17页上的 OPA569安全工作区(SOA)信息。
此致、Thomas
精密放大器应用工程