This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:OPA388闭环增益

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA388, OPA2182, OPA182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927388/opa388-opa388-close-loop-gain

器件型号:OPA388
主题中讨论的其他器件: OPA2182OPA182

尊敬的团队:

客户有要求、我建议使用 OPA388、但 客户认为 闭环增益@ G=100很小。 那么、当 G=100时、我们是否有类似的过零零漂移放大器、但具有更高的闭环增益?

它们需要 测量 几 mV 和几 us 的信号。

谢谢。

 此致、

Sammi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    任何超过132dB 的值都是无法测量的。 您为什么只关心100的增益?

    从角度来看、120dB 是1uV/V、132dB 是0.25uV/V、OPA388的最大5V 摆动量约为1uV 最坏情况。  再增加几 dB 已经低于器件的本底噪声。   

    我根据您的要求找到了 OPA2182或 OPA182、但我不确定它会以任何方式为您提供帮助。 建议的高开环增益在电路仿真中获得。  

    如果您的客户谈论的是1uV 噪声抑制、OPA388似乎就足够了。   

    最棒的

    Raymond