This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:INA381

Guru**** 2560660 points
Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927369/ina381-ina381

器件型号:INA381
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我将前一个问题标记为已解决、然后我再次考虑、我想重新打开它。 我回答了最后一个问题、但可能是因为某种原因而消失了。

原来的帖子被称为:" INA381:可以在 Vout 和 CMPin 之间放置一个 RC 滤波器(1ms)"

那么、我将再次打开它:

在向同事介绍该解决方案后、他还指出、GPIO 的阈值可能存在问题(VIH/VIL 可能非常介于器件之间(同一组件)。 此外、这可能会受到温度的影响。

因此、我再次查看了数据表、找到了一个我遗漏的部分:

"8.1.4输入滤波

如果 INA381 输出连接到高阻抗输入、则器件输出是滤波的最佳位置、使用从 VOUT 到 GND 的简单 RC 网络。 输出端的滤波可减弱共模电压、差分输入信号和 INA381 电源电压中的高频干扰。  "

这让我回到了我原来的想法。 这似乎甚至是一种推荐的做法。

我尝试阅读"使用 ZOUT 时负载感应放大器稳定性问题的闭环分析"、这有点复杂。 我还尝试使用 PSpice for TI 对此进行仿真、但数据库中缺少该器件。

1) 1)实际上、我添加了一个没有真正电感元件的 RC 负载。 只要 R 足够大、我就看不到稳定性/振铃风险。 对吧?

2) 2)我认为 RC = 10K * 10nF = 100usec 以开始。  

3)或者、我应该使用1nF (最大输出负载- 根据 DS 无持续振荡)和100K?

这可能会增加~100mV 的迟滞(根据表3)

请提供建议。

谢谢、

通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cha、

    第8.1.4节概述了如何在器件的输出端使用 LPF 滤波器来滤除输出。 我认为这里的断开连接是 、在原始帖子中、您希望将该节点直接馈入 CMP IN 引脚、这可能会导致迟滞问题。 如果将 RC 滤波器放置在 VOUT 上、然后馈入 CMP IN、则该滤波器将影响器件的迟滞、如第8.1.2节所述。 我不认为这是一个断点器、但需要考虑它。  

    再想一想、迟滞可能不会受到此处电容的影响、因为电容应在直流条件下断开、迟滞由电阻上的直流电流源决定、一旦器件启动、该电流源就应忽略电容。 我建议您查看此参数、并确保添加的电阻允许您在所需的规格内运行。

    关于仿真、如果您想更深入地了解这一点、您可以 在 TINA-TI 中找到 INA381的模型。 

    HD44780U