This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA820:趋稳多美数据

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA820, BUF602, ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/922383/opa820-settling-tome-data

器件型号:OPA820
主题中讨论的其他器件: BUF602ADS52J65

你好。

OPA820单位增益稳定。 为什么其稳定时间数据仅适用于 G=+2? 我想知道 G=1。

我还补充说、为什么数据是0.02%、而不是0.01%?

谢谢

Shlomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomo、您好!

    OPA820器件经过优化、可在增益为2时提供最大平坦度的二阶巴特沃斯响应。 另一方面、增益为1的器件会使响应的可预测性降低、如数据表图1所示。  

    此外、OPA820在设计时似乎考虑到了视频线路驱动应用、第10.2.3节提到:"大多数视频分配系统都使用75 Ω 串联电阻器来驱动匹配的75 Ω 电缆。 为了向75 Ω 匹配负载提供1的净增益、通常将放大器设置为2的电压增益、以补偿由串联和分流电缆两端75 Ω 电阻形成的分压器的6dB 衰减。"  

    由于这个数据表上的大多数规格针对器件的增益= 2进行了特性描述。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomo、您好!

    0.02%表示12位精度。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Schlomo、  

    稳定时间是一个特别困难的规格。 转换的一部分可能处于转换限制状态、也可能不处于转换限制状态。 压摆率指定为增益2、由于输入 CM dV/dT 问题、1的增益可能会低得多。 如果您需要快速趋稳缓冲器、请查看 BUF602。  

    我试图通过这些最近的文章中的"趋稳 gotcha "来解析、  

    https://www.planetanalogue.com/separating-linear-from-slew-limited-performance-in-amplifiers-part-1-of-2-the-signal-sped-up-insight-14/

    https://www.planetanalogue.com/separating-linear-from-slew-limited-performance-in-high-speed-amplifiers-part-2-of-2-the-signal-sped-up-insight-15/

    https://www.planetanalogue.com/slew-limits-create-settling-time-issues-in-high-speed-amplifiers-the-signal-sped-up-insight-16/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael。

    我将阅读您的文章。 关于您的建议-我认为这对我的目的来说太好了:我需要~BW = 200MHz、超低噪声、偏置<15uA、单电源、稳定时间<15ns 至0.015%。

    Shlomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomo、您好!

    一种常用的方法是采用 G=+2 OPAMP 级、该级从2:1分压器获取其输入信号。

    是否要驱动 ADC 输入?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai。

    是的。 我想驱动 ADC 的差分输入。 源是图像传感器的两个输出(像素速率30M、带宽高达200m) 、其中一个输入为(信号+偏移)、另一个输出为(偏移)、因此我需要从第一个输入中减去第二个输入、 以便 仅获得信号、然后驱动 ADC。 有一个限制条件、即源驱动不能超过~20uA。因此、我需要在第一个源(SIGNAL _OFFSET)上使用高速缓冲器。 我需要所有通道在~20-25ns 内以1.6V 的阶跃收敛到~0.015%。

    我希望现在的情况是清楚的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomo、您好!

    我想 Michael 能帮你。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。谢谢。

    我想增加更多的限制:两个缓冲器的输入电容都应尽可能小,至少小于2pF,并且噪声必须尽可能小。

    提前感谢

    Shlomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomo、您好!  

    什么是直流失调电压、我要计算的是大约1000V/uSec、才能在200MHz SSBW 下以1.6V 的阶跃不受压摆限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    失调电压为1.4V 标称值。(尚未固定、可能介于1.1V 至1.9V 之间)。

    Shlomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、单位增益、高压摆率器件不是那么低的噪声、如果您随后跟随这两个具有 FDA 为1的缓冲器、则其总输入噪声输入称为增益1。 您的 ADC 所需的共模是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想它将是0.9至1.2V。  类似 ADS52J65的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomo、您好!

    关闭此主题、因为它在论坛外部进行处理。  

    最棒的

    Hasan Babiker