主题中讨论的其他器件:THS4271、 OPA820、
该器件的数据表警告、如果超过可变温度阈值、器件可能会出现不可预测的低电平振荡。 我们有一个使用这些器件的设计、到目前为止、从未显示过这种振荡可能存在的迹象。 但是、我们最近重新旋转了电路板、其中一些器 件现在显示出异常行为、其中一个原因可能是100s 的 MHz 区域中存在低电平振荡。 要了解该振荡是数据表中提到的温度引起的振荡的表现还是非常不同的表现、例如环路稳定性问题、 如果发生温度引起的振荡,我真的需要一些关于其特性的额外信息:特别是它所处的频率、幅度以及它的最佳建模方式-与输入串联的电压源、与输出串联的电压源等
我们非常感谢您为此提供的任何帮助。
Robert Phillips