This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4275:温度感应振荡

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4271, OPA820, THS4275
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924889/ths4275-temperature-induced-oscillations

器件型号:THS4275
主题中讨论的其他器件:THS4271OPA820

该器件的数据表警告、如果超过可变温度阈值、器件可能会出现不可预测的低电平振荡。 我们有一个使用这些器件的设计、到目前为止、从未显示过这种振荡可能存在的迹象。 但是、我们最近重新旋转了电路板、其中一些器 件现在显示出异常行为、其中一个原因可能是100s 的 MHz 区域中存在低电平振荡。 要了解该振荡是数据表中提到的温度引起的振荡的表现还是非常不同的表现、例如环路稳定性问题、 如果发生温度引起的振荡,我真的需要一些关于其特性的额外信息:特别是它所处的频率、幅度以及它的最佳建模方式-与输入串联的电压源、与输出串联的电压源等

我们非常感谢您为此提供的任何帮助。

Robert Phillips

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最终、将需要一个原理图-理想情况下是 TINA 文件-将该注释放入数据表的人早已消失-这有点遗憾、他们继续发布了一个存在此问题的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我返回并阅读了有关此主题的 THS4271数据表、花了很多精力来描述哪些现象显然是一个很好理解的现象、为什么不修复它-还提到了 TS4211作为无振荡替代产品。  

    这意味着它是一个偏置设置振荡、您在外部可以做的事情不多。 但至少让我们检查去耦、您能否发送包含去耦详细信息的完整原理图。 有时、如果我们使用 X2Y 电容器、电源设置会更快乐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是原理图的屏幕截图、其中包括去耦组件和一些寄生 PCB 效应。

     -将会加载 TINA .tsc 文件、但我找不到文件上载选项。

    遗憾的是、上述替代器件的输入电压噪声要差得多。 我已经查看了一个数字

    TI 和其他器件的产品组合、至今尚未找到具有相同组合的极低输入电压噪声的器件

    和高速性能-这可能是它仍然被列为生产状态的原因。

    奇怪的是、如果他们知道这个问题的全部、但没有解决这个问题。

    正如我在开始时说过的、我真正想知道的是、如果是这种温度引起的振荡、应该是什么迹象

    高频效应或极低的频率-这可能是其中之一、数据表对此一无所知。 如果是 I

    知道了这一点、我可以说、我有时是否可以在转速中感应高频振荡

    PCB 是由芯片故障引起的、也是由我可能能够修复的其他问题引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Robert、  

    我假设这些10uH 是铁氧体磁珠、如果不是、它们应该是铁氧体磁珠

    2.您正在对禁用引脚和基准引脚执行什么操作?  

    这是一个相当重的交流负载

    4.+/-6.5V 小于 absmax 15V (告诉我这是一个 Bicom2器件)、但非常高

    5、是的、3nV 单位增益稳定400MHz 真增益带宽积是独一无二的。 OPA820处于该方向、但没有。 需要降至+/-6V

    6.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我现在看到您的原理图显示 THS4271、而您的引脚注释是 THS4275 -因此没有关断引脚和基准引脚。  

    要附加文件,请使用顶部的回形针符号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THS4271模型被使用、因为 TI 网站仅提供此模型。

    THS4275上的 REF 引脚绑定到模拟接地。

    EN 引脚被主动驱动、但被连接至330pF、其另一侧进入  
    模拟接地。

    10uH 是 Coilcraft 1008LS-103-XJL_

    您是否知道 TINA-SPICE 模型是否包含任何用于仿真温度的东西-
     相关的振荡机制?

    在应用中、该电路只需处理100KHz 至50MHz 范围内的信号、但
    在该范围内具有非常平坦的频率响应、并可从快速恢复
    瞬态输出过载。

    感谢您对 OPA820的建议-我将对其进行修改、它可以微调电源轨电压
    只要我仍然能够获得足够的线性 O.P 摆幅。  

    回形针被描述为“插入”,下面是使用它插入.tsc 文件的结果
    -如果您可以从此处恢复.tsc 文件,请告诉我,以备将来参考。

    此致

    Robert Phillips

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 Robert、您还没有插入 Tina 文件。  

    从完整的节奏设计文件中可以很容易地简化客户仿真模型-这些设计文件可能在电源设置中显示了边际相位裕度、但 TINA 文件很可能不会-通常只是用于设置放大器级的电流源。 此外、将关断功能引入 TINA 模型会产生问题、并且通常不会实现。  

    硬盘过驱恢复很少被指定或建模。 OPA688具有输出限制功能、但其噪声可能过高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、很清楚、现在2002 THS4275不是很容易支持、因为所有这些人都已一去不复返。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已尝试使用"插入"按钮再次上传。

    我了解过驱恢复不适用于 THS4275、但我们通过跟踪和错误发现过驱恢复
    对于我们的应用来说、超声波无损测试 BTW 已经足够好了。

    e2e.ti.com/.../THS4275-Amp1-incl.-Decoupling-29_5F00_07_5F00_20-_2300_1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这一次进入 TINA、Yea Ultrasound NDT 是该第一级上的应力、医疗机构使用 T/R 开关来保护接收器免受脉冲的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、  

    今天结束时、我们将在这里进行一些整理、以获得答案。 根据定义、随着温度的变化、进出振荡的东西首先是低相位裕度。 即使您可以说服自己、您的标称设计似乎还可以、那么从现在起5年后该批器件的发货情况如何?  

    总之、为了给您一些值得尝试的实用方法、我几年前一直在研究更好的去耦模型、结果是-  

    我在这里要寻找的是电源引脚的阻抗中的低谐振峰值、这很好地实现了这一点、放大器 TINA 模型中的任何内容都不会显示使用该值的任何差异、但您的电路板可能会有所不同。 我还建议提供一个2年的电容器-很久以前、我们测试了这一电容器并看到了更好的 HD2。  

    在这里、我修改了您的文件以使用这些电源去耦模型  

    e2e.ti.com/.../THS4275-buffer-with-better-decoupling.TSC