This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:全范围 VOD (差分输出失调电压)

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927227/lmh32401-full-range-vod-differential-output-offset-voltage

器件型号:LMH32401

大家好、

数据表显示了25C 下的最大和最小 VOD、我是否可以知道在2k 和20k 增益的全温度范围内的最大和最小 VOD 是多少?  

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    此信息不可用、我建议使用漂移规格来估算不同温度条件下的失调电压。

    最棒的

    Hasan Babiker