This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA445:OPA445原理图

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886, OPA445, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925603/opa445-opa445-schematics

器件型号:OPA445
主题中讨论的其他器件:LM3886TINA-TI

您好!

这种类型的装配体为何稳定。

当 U4的增益为-1时、在 U3的+引脚上进行反向响应

通常、AOP 的+引脚上的任何反馈都不允许其以线性模式运行。

此类汇编的等式给出了:Vout1=- Vin1*(1+R36/R32)

您是否有介绍此运行模式的应用手册?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Sch_E900_ma.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Druilhe、

    您在哪里找到了此电路?

    e2e.ti.com/.../druilhe_5F00_opa445.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是在放大器卡上使用的设置。

    仿真显示它的工作原理...!

    我们在 lm3886数据表中找到相同的架构

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附 documente2e.ti.com/.../Sch_E900_mas-1.pdf 的图2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Druilhe、

    必须充分考虑运算放大器的开环增益/相位和输出阻抗与频率特性以及实际电路实现、并设计一个可确保稳定性的放大器电路。 OPA445是一款具有大约15mA 输出电流能力 的精密 HV 运算放大器、而您提到的 LM3886是一款高性能68W 音频功率放大器。 它们是完全不同的放大器、具有完全不同的直流和交流特性和用途。 如果您参考的双放大器电路进行了调整并正确补偿以与 LM3886配合使用、则完全无法保证该电路与 OPA445或任何其他运算放大器保持稳定。 电路设计必须充分 考虑所用特定运算放大器的交流特性。

    Kai 很好地演示了如何使用 TINA Spice、您建议的双放大器配置不稳定。 使用 OPA445运算放大器很可能会重新设计电路以使其保持稳定;但是、在开始工作之前、需要知道完整电路的工作和条件。 此外、我不确定电路功能是否只能满足一个 HV 运算放大器的要求。 看起来、应用只需要一个 OPA445运算放大器即可满足约+2.8V/V 的同相增益。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我同意您的分析、但如果您查看随附文档(Schemas1.pdf)的图2 、则会发现 AOP 的+引脚上出现反向反应。 这令人震惊。

    将2个 AOP 串联的想法是模拟与原理图2相同的操作。 这可能不是一个好主意。

    但是、图2中 AOP 的+引脚上的这种反向反应是可疑的。

    你有什么想法吗?

    此致 Yvan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yvan、您好!

    您说过您在 LM3886的数据表中找到了相同的方案吗? 那么、您是说第5页的"直流电气测试电路"吗?

    这是一个标准测试电路的简化版原理图、该电路自运算放大器行业数十年以来一直用于测试输入失调电压、输入偏置电流、输入失调电流、开环增益、共模抑制、 增益带宽积等 所有测试均使用相同的测试环路、仅有轻微变化。 您忽略的是第二个 OPAMP 中的"NULL"。 这意味着该运算放大器构成了一个积分器:-)

    因此、该标准测试环路的简化程度较低的原理图如下所示:

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对您说的内容表示满意。

    请参阅随附的原理图我的问题仍然是、为什么在 AoP 的+引脚上进行反馈时、组装保持稳定。
    仿真显示了该 stabilitye2e.ti.com/.../Montage-AB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yvan、您好!

    当然、运算放大器电路中的反馈需要主要为负以确保稳定性。 大多数单通道运算放大器电路仅使用负反馈和负载条件、可确保稳定的工作情况。 改进后的 Howland 电流泵(V-I 转换器)是一个使用负反馈和正反馈的单运算放大器电路的示例、但使其保持稳定的主要影响是负反馈。

    一旦反馈环路内部或外部的运算放大器电路的输出端添加了额外的组件、环路就会增加相移、从而降低相位裕度并 破坏电路稳定性。 如您所参考的 LM3886电路中所示、在环路中添加第二个运算放大器会将大量相移添加到环路中。  在这种情况下、反馈回常用反相输入很可能会将相位裕度降低到电路不稳定的程度。 这就是 LM3886测试电路中两个运算放大器输入发生反转的地方。 第二个放大器向环路添加了如此多的相移、以便切换反相和同相输入的功能。 这样、相位裕度可重新建立为~45度等正值、并且电路 稳定。

    通常情况下、我怀疑 LM3886的情况 是、双放大器环路中存在额外的极点和零点、会降低相位裕度。 必须对电路进行非常仔细的波特图分析、以查看它们发生在何处以及需要对电路执行哪些操作、从而确保电路稳定。 查看 LM3886图1电路、我预计第一个 DUT 输入两端的220pF 电容器、其输出端的并联0.7uH 和10欧姆组合以及 Kai 建议在零放大器输入和输出两端添加的电容器、 是实现稳定性所必需的附加器件。 请注意、这些是对电路原理图中所示 DUT 放大器输入反转的补充。

    如前所述、OPA445和 LM3886是完全不同的放大器、具有完全不同的电气特性和预期用途。 不要期望相同的补偿技术必然适用于 由 OPA445运算放大器组成的电路。 补偿可能需要非常不同。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您安好、Ivan

    您能否在 TINA-TI 中绘制原理图? 然后、我们可以为您进行一些仿真。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    您将在 Tina 下找到该设计。
    另一方面、我不知道2N5667和2N5416晶体管的集成新模型。

    我将2N5667替换为2N5769、将2N5416替换为2N5447。

    感谢你的帮助

    e2e.ti.com/.../Ampli_5F00_OPA445.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    您将找到放大器的封装 TINA 设计。

    e2e.ti.com/.../5672.Ampli_5F00_OPA445.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yvan、您好!

    感谢您为 OPA445加上输出级电路提供 TINA 文件。 您在原理图上注意到"输入24V 输出16V 正反馈 OPA445"。 实际上、正如我先前解释过的、由于反馈环路中通过输出级和 RC 网络的所有相移、对 OPA445同相输入的反馈会产生负反馈。 您可以看到、如果您运行仿真并注意 OPA445输入端的相位及其输出端的关系、则反馈确实为负。

    下图中的电路点说明了每个电路的相位:

    • VIN -电路的信号发生器输入
    • Vinv - OPA445反相输入的信号电平
    • Vo1 - OPA445输出端的信号
    • VO2 -整个放大器电路输出端的信号
    • Vnin - OPA445同相输入端的信号

    从图中可以明显看出、OPA445同相输入(Vnin)上的信号与 OPA445输出(Vo1)几乎同相180度。 因此、即使反馈环路连接 到同相输入、反馈也会从输入信号反相。 因此、由于负反馈、反馈不是正的、电路保持稳定。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程