This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3401:能否将开漏输出拉至高于 Vcc? 如果是、则是多少?

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7041, TLV3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925453/tlv3401-can-i-pull-the-open-drain-output-above-vcc-if-so-by-how-much

器件型号:TLV3401
主题中讨论的其他器件:TLV7041

数据表未给出漏极开路输出的最大电压限制,因此标题中的问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    让我尝试探究输出端允许的最大绝对电压是多少。 奇怪的是、它没有列在数据表中。

    目前、我仍将遵循+/-10mA 输出上的最大额定电流。 因此、根据您的上拉电压和电阻值、您仍可以计算输出电流是否处于允许的范围内。

    如果您的应用是低电压应用、我们还提供了 TLV7041、这是另一个与 TLV3401采用相同 SOT-23封装的纳瓦级功率开漏比较器。 此器件具有最大绝对值。 其开漏输出上的7V 电压。 但是、该器件在某些方面更为有限、因为它与 TLV3401的电源电压范围或共模电压范围不同。 如果您想分享有关您的应用程序的更多详细信息、请随时离线联系我、因为我们的团队可以通过电子邮件更好地为您提供帮助。

    在此期间、我将尽快回到您的 TLV3401的绝对最大输出电压。

    谢谢、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、  

    对于该器件、请勿将开漏输出拉至高于 Vcc 的水平。

    此致、

    Jonny