This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:输出意外下降至接近零

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926255/ina128-output-unexpectedly-drops-to-near-zero

器件型号:INA128

您好!

我在直流电源中使用 INA128来放大与电源输出串联的小型(0.43 Ω)电阻器上的电压。  目的是使用'128的输出电压来表示电源的输出电流。  我观察到一个奇怪的现象。  随着电源输出电流的增加、'128的输出会按预期增加、直到电流感应电阻器上的电压达到大约0.5V、此时'128的输出降至接近零。  我验证了 R3上的电压(下面的原理图)不会下降、但'128输出确实下降。  当'128压降恰好与晶体管 Q3开始导通时发生。

我缺少什么?  有人可以提供帮助吗?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的原理图似乎未正确插入。  再次尝试上传 PDF。

    另请注意、我已验证输出下降时、'128的电源电压没有变化

    e2e.ti.com/.../pwrspy.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    当流经0.43欧姆感应电阻器的电流达到0.5/0.43=1.163(a)或更大时、 Q3中基极和发射极上的电压开始导通、大约为0.5V。 当 Q3导通时、其集电极和发射极开始短路、在这里、您将在 INA128的输入上具有接近0V 的电压。  

    该电路的增益为13.82V/V 当 INA128的输出>= 6.715V 时、输出将下降至接近零。 由于 U2比较器、Q2和 Q1始终开启。 当 Q3导通时、它直接从 Q2和 Q1中循环电流(我认为 Q1仍然导通)。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    您的响应。  我曾认为 Q3的导通可能与此问题有关、但没有意义的是、我在0.43欧姆电阻器(因此在'128的输入端)上放置了一个示波器、并且电压不会下降。  它的峰值仅低于预期的0.7V、但'128的输出为零。  我同意、当 Q3导通时、集电极到发射极的电压将接近于零、但集电极未连接到'128的输入端。  因此、我仍然很困惑、为什么我测量的输入电压为0.7V、但输出变为零。  如果有任何见解,将不胜感激

    Lou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    INA128仪表运算放大器放大输入电压差*增益。 如果两个输入端子具有相同的电位、则差值将为零、因此 Vout 将为零。  

    我想知道 Vout = 0时、R9或 M2上的电压是多少。 J1处的电流是多少? 如果电流足够高、从而增大闭合或等于 V+的 INA128的 V-。 那么这将导致 INA128变为零。  

    顺便说一下,请确保将 VCM 保持在建议的范围(V-)-2和(V+)- 2V 之内。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我想你把它钉在了。  我应该已经意识到 VCM 超过 V+-2。  当输出变为零时、引脚2上相对于接地的电压为10V、引脚3 10.5v 上的电压超过 V+-2规则。

    感谢你的帮助!

    Lou