This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV274-Q1:我需要 TLV274-Q1的 SPICE 模型。 请提供相同的信息

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV274-Q1, TLV271, TLV2374-Q1, TLV9064-Q1, TLV9062-Q1, TLV9152-Q1, TLV9062, TLV9061-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/922694/tlv274-q1-i-need-spice-model-for-tlv274-q1-please-provide-the-same

器件型号:TLV274-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV271TLV2374-Q1TLV9064-Q1TLV9062-Q1TLV9152-Q1TLV9062TLV9061-Q1

我需要 TLV274-Q1的 SPICE 模型。 请提供相同的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    请选择以下选项:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    正如 Kai 所指出的。 单通道商业版本 TLV271的 PSPICE 模型也可用于 TLV274-Q1。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、我有一个相关的查询。  

    为了比较 TLV2374-Q1和 TL271- Q1之间的性能、我仅更改运算放大器、模拟了一个公共电路。 我观察 到、与 TLV2374-Q1相比、TLV271在上升脉冲期间至少有6us 的延迟。 该延迟是否仅是由于转换率降低、即2.1V/us、而不是2.4V/us。 两个运算放大器的每个其他参数似乎都相同   

    是否有更好的低成本运算放大器可替代 TLV2374-Q1?

    我附加仿真结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出连接了什么? 任何电容负载?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无负载、它保持开路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    TLV9064-Q1可以执行以下操作:

    e2e.ti.com/.../charles_5F00_tlv2374.TSC

    e2e.ti.com/.../charles_5F00_tlv9062.TSC

    您还可以查看更多运算放大器:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    我现在正在检查相同的器件! 它看起来很完美。  

    但我对压摆率的怀疑仍然存在!

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我强烈推荐 TLV9062-Q1、这是我们最新的符合汽车标准的放大器之一。 如果您的设计不适用、请告诉我、我将寻找其他器件来推荐。

    TLV271的压摆率指定为2.4V/us、但仿真仅显示大约0.28V/us。 我相信您在仿真中看到的性能差异是由于 TLV271模型无法准确地对压摆率进行建模。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    感谢您的建议、我将为电源电压范围小于5.5V 的应用使用相同的器件。 我还需要另一个具有2.7V 至16V 宽输入电压范围的运算放大器、这正是我为 TLV2374-Q1寻找最新的低成本替代产品的原因。 除了 TLV274-Q1、您还能推荐更好的选择吗?

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这些是我找到的唯一运算放大器:

    因此、似乎没有比 TLV2374-Q1更快的速率。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家。 我想我们可以结束这个主题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    另一个需要考虑的器件是 TLV9152-Q1。 它只是一款双通道器件、但却是我们最新的16V 汽车器件之一。 计划发布此器件的四通道版本、但我没有四通道版本的时间表。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TIM

    我需要最新的低成本替代器件来再增加4个 IC、如果您能提出建议、那将会很棒。  

    1 BA2903HFVM-CTR 2通道比较器 Rohm
    2. AD8629WAR/AD8628 2 通道/ 1通道运算放大器 模拟器件
    3. MC74HC1G14DFTIG 单路 CMOS 施密特触发器 在半自动模式下
    4. SE81NLV74HC14ADT 6通道逆变器 Schimitt 触发器 在半自动模式下

    BR

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这些产品均由 TI 内部的不同组提供支持。 我建议针对比较器(BA2903HFVM-CTR)和施密特触发器(MC74HC1G14DFTIG 和 SE81NLV74HC14ADT)创建两个单独的帖子、以获得最佳建议。

    我将把这篇文章移至我们的精密放大器组、以便您获得有关运算放大器(AD8629WAR/AD8628)的建议。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我找不到 TLV9062-Q1的 SPICE 文件。 我获得了用于 TLV9062 (通用 IC)的.CIR 文件、但在 LT Spice 中使用它进行仿真时遇到了一些问题。 如果我可以获取 TLV9061-Q1/62-Q1的.lib 文件、

    我正在使用 LT SPICE、因为我需要将所选器件与 LT 器件进行比较、  

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您是否考虑试用我们的新仿真器 PSPICE for TI? PSpice for TI 使用 Cadence 的模拟分析引擎、可免费下载。 该工具包含 TI 器件的内置库。 在内置库中、您应该可以访问 TLV9062的.lib 文件。  

    谢谢、

    Tim Claycomb