This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找1uA 至10mA 的电流感应放大器。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926142/looking-for-current-sense-amplifier-1-ua-to-10-ma

主题中讨论的其他器件:INA190

尊敬的团队:

您能否推荐一个能够测量电流的电流感应放大器:1uA 至10mA

并提供非常精确的输出。

 

感谢您的建议。

提前感谢您的参与、
Medha Lakshman Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Medha、

    这样的设计将具有挑战性。 您要求测量从低端到高端的分辨率范围为10000:1、并且在整个范围内具有一定的精度。 有几个问题使得这种情况变得困难:

    -为了能够在满量程范围的顶端成功测量10mA 电流、需要选择一个感测电阻器、这样您就不会使放大器饱和。 例如、如果您打算使用的放大器的增益为50、并且您计划为其提供5V 电压、则这意味着您在引脚上可以获得的最大输入电压为100mV。 虽然可以为10mA 范围轻松选择一个电阻器来满足这一要求、但系统低端产生的电压几乎可以忽略不计。  

    由于上述原因、低端上产生的电压将由您选择使用的任何放大器的失调电压决定、从而在测量的低端引入大量误差。  

    通常、对于需要如此宽 FSR 的系统、您需要确定一个模拟前端、该模拟前端将使电压进入放大器、或者排列一组放大器、以便它们处理满量程范围的不同部分。  

    我建议查看 INA190。 对于较低的电流测量、您还可以查看我们的仪表放大器产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生。 非常感谢你们的帮助