This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:需要预热时间?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926815/opa140-warm-up-time-required

器件型号:OPA140
主题中讨论的其他器件: OPA350

大家好、

客户询问此器件是否有任何预热时间要求、以便能够满足我们的精度/漂移规格? 谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我认为同样的做法是有效的:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我们没有 OPA140和 OPA350的预热特性数据。

    通常、在给定的浸泡温度下、这些部件的等待时间约为10分钟。 预热周期是与温度漂移相关的现象。 我们的实验室不知道 OPA140或 OPA350中存在预热问题。  

    我已回答了您对 OPA350中同一主题的其他询问。 如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond