This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4513:THS4513的输出级

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4513, LMH5401-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925774/ths4513-output-stage-of-ths4513

器件型号:THS4513
主题中讨论的其他器件: LMH5401-SP

大家好、

我们的客户希望了解 THS4513的输出级原理图。 他们希望 查看它是推挽配置还是在输出端具有限流电阻器。

他们 正在尝试对该部件上的近地轨道(LEO)进行辐射分析。 目前、该器件易受某些辐射事件的影响、它们正在尝试确定我们电路设计的严重程度。
了解此器件的输出级配置将有助于确定这一点。

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Jonathan、  

    THS4513不是 RR 输出、因此可能是每个输出上的 AB 类输出级(发射极跟随器、推挽)。 可能没有输出 R 或电流限制、  

    您知道有一个符合航天标准的 FDA、即 LMH5401-SP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    来确认输出电阻。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    期待您对我们上述客户询问的回复。

    感谢 Michael 的参与。 我们对此表示赞赏。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    请参阅以下回答:

    "我查看了该器件的数据表、基于该数据表、我想说它具有 AB 类发射极跟随器输出级。

    根据类似的设计、输出器件的发射器中可能有镇流电阻器、这些器件用于

    保护各个输出级发射器不会被移走;这不是短路保护。"

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      • 我认识到这种反应、每个发射器中的镇流器 R 可能位于5至10欧姆区域。