请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4513 主题中讨论的其他器件: LMH5401-SP
大家好、
我们的客户希望了解 THS4513的输出级原理图。 他们希望 查看它是推挽配置还是在输出端具有限流电阻器。
他们 正在尝试对该部件上的近地轨道(LEO)进行辐射分析。 目前、该器件易受某些辐射事件的影响、它们正在尝试确定我们电路设计的严重程度。
了解此器件的输出级配置将有助于确定这一点。
如果您对客户有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
Jonathan