This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:输入抗扰噪声与频率间的关系

Guru**** 2534880 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926923/lmh6554-input-refeered-noise-vs-frequency

器件型号:LMH6554

大家好、

 

我现在与 LMH6554合作了一段时间、现在我正在研究我们电路的噪声性能。 是否有更多有关 输入基准电流噪声和输入基准电压噪声的可用数据? 数据表仅包含一个 f=10MHz 的值。 是否有有关 f 范围为10^5至10^9Hz 的更多信息?

 

此致、

 

勒内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的一种奇怪的现象、该电流反馈 FDA 没有点噪声图

    由于缺乏基准数据、TINA 模型可能会显示一些东西-这里是一个11 sim 的快速噪声增益、主要是输入电压噪声(提取电压噪声和电流噪声需要更多的参与)、 晶体管电平模型显示1/f 区域和较高 F 下的滚降、这只是放大器本身的带宽限制、我怀疑这是以1.16nV 输入为基准、