This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:在同一设计中、可以从两个或多个 INA231连接警报引脚

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926548/ina231-can-alert-pins-be-connected-from-two-or-more-ina231-in-same-design

器件型号:INA231

对于具有两个或更多 INA231器件的设计、假设警报配置为低电平有效且具有公共上拉电阻器、ALERT 引脚是否可以共享同一个 GPIO 到微处理器中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好6319281、

    感谢您考虑使用德州仪器。  INA231 ALERT 引脚连接到 MOSFET 的漏极。  当器件通电且警报未触发时、栅极电压低于阈值电压、因此从警报到器件 GND 的路径看起来像一个非常大的电阻器。  因此、使 INA231 ALERT 引脚与其他 INA231共用一个上拉电阻器、不应损坏器件。  被触发的器件将拉低、并且大部分电流将从上拉电阻流过被触发器件。  只要上拉电阻的大小不超过5mA、进入 ALERT 引脚的电流就可以正常工作。  我在共享上拉时看到的唯一问题是快速确定触发哪个器件。  如果所有器件共用同一个上拉和 GPIO、则需要从每个器件读取数据、直到找到已触发的器件。