This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC110:AP

Guru**** 2930560 points

Other Parts Discussed in Thread: VFC110, VFC320, VFC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926275/vfc110-ap

部件号:VFC110
主题中讨论的其他器件: VFC320VFC32

您好!

我对德州仪器生产的 VFC 110AP 有疑问。 在我的研究实验中、我一直将其用于电压频率传感器。 因此、我将输入连接到电压源并对输出电压频率进行计数。 电压频率关系将根据数据表确定一个线性函数:

I_INPUT = I_ref*至。  

它等效于 I_INPUT = I_ref *至* F_OUT。 现在、我的问题是 一次性周期有多大? 我只想确保目标是恒定的、我可以重复实验、每次都能获得相同的结果、即使我使用另一个 VFC 110传感器。 还是每个传感器都有不同的值?

感谢您为我提供有关的确切说明、如果您有的话! 因为我将在很短的时间内发布一篇使用此文档的文章、您能快速回答这个问题吗?

此致、

德亨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德亨、您好、

    VFC110是20世纪80年代末的传统产品、我们现在已经有了有关其内部设计规格的任何技术信息。 数据表是我们必须处理的唯一信息。  

    在器件之间、至应合理一致。 VFC110数据表中关于到的最佳资源可能是 第8页的操作原则侧栏。 通过使用该侧栏中的信息、我们应该能够获得一些到时间:

    IIN = IREF x 占空比

    VIN/Rin =  Iref x 占空比

    VIN/Rin = Iref x fout x 至

    至= VIN/(Rin x Iref x fout)

    在中读取各种其他 VFC32和 VFC320数据表通常设置为约25% 1/fout

    假设 VIN = 10V、并让 Rin =每 PG 40千欧。 4、满−−刻度频率与外部1 μ F 快照电容器间的关系图

    它在 工作原理文本中指出 Iref 约为1mA。

    如果 fout 设置为100kHz、则:

    至= 10V /(4e4 x 1 e-3 x 1e5)= 2.5 e-6 = 2.5us

    当然、这是1/100kHz 的25%= 10us。

    VFC110数据表未提供用于确定余弦(一次性)电容器值的公式。  −Rin 等于40千欧、它具有一个满−μ F 刻度频率与外部一个1 μ F 快照电容器的关系图。 其余所有余弦信息均位于 PG 上的组件选择表1中。 7、其中指出:"给出的值是根据经验确定的、以提供最佳性能、同时考虑到每个给定满量程运行频率下线性度和抖动之间的权衡。" 实际占空比看起来不同、并针对各种 满量程频率进行了优化、 列出了 FFS。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程