This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:输入共模范围

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926563/thp210-input-common-mode-range

器件型号:THP210

您好、TI、

sbos932a 中的图41和44似乎将直流耦合应用中的输入共模定义为 RI 电阻器远端的电压。

在第5页、数据表将输入共模电压范围指定为 V_VS–+ 1至 V_VS+–1。

图 第27页和图53 55第29页的内容似乎都显示了不符合上述要求的应用、因为 V_ICM = V_VS/。

您能否澄清一下该器件的输入共模电压规格、请参阅? 电路图 53和图 55是否允许?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    需要对数据表进行一些说明和更正;数据表在待更正的队列中。

    VICM 的正确定义是指 THP210全差分放大器输入端子处的输入共模电压。数据表第5页的规范将 VICM 的有效范围定义为(V_VS-)+ 1V <VICM < (V_VS+) - 1V; 其中、THP210输入端子处的输入共模电压需要与两个电源轨至少保持1V 的电压。

    • 需要更正图41。  它在输入电阻器的另一侧的错误位置显示了一个"VICM"标签。  图中的这个标签需要重新命名为输入信号共模电压、这个共模电压与 THP210输入端子上的 VICM 电压不同。  。

    • 使用全差分输入信号对第29页图55的电路进行了测试、如下所示。   修正后的图应如下所示、显示在输入端施加的全差分输入信号。  全差分信号的共模电压可介于0V 和+5V 之间。

    • 图53 (MFB 滤波器)的电路正在执行单端到差分转换。  它接受单端信号输入信号、并执行单端到差分转换。  如果显示的 THP210由单极+5V 电源供电、则该图需要更具体、并定义输入信号应是单极的、以接地为中心。 或者、也可以使用双极+/-VA THP210电源来接受更宽的共模(或双极单端输入信号)。

    我正在与系统工程师合作、以执行这些数据表更正和说明。  

    谢谢、此致、

    Luis  

    。