This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助确认:OPA1662AIDRQ1 &放大器;OPA1612AQDRQ1 &放大器;RC4580QDRQ1 &放大器;OPA1642AQDGKRQ1

Guru**** 2514205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1679-Q1, OPA1612-Q1, INA1650-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925968/please-help-to-confirm-opa1662aidrq1-opa1612aqdrq1-rc4580qdrq1-opa1642aqdgkrq1

主题中讨论的其他器件:OPA1679-Q1OPA1612-Q1INA1650-Q1

请帮助确认是否有任何新组件可替换以下系列、或者是否更新了规格?

说明 TI
OPA1662AIDRQ1 OPA1612AQDRQ1 RC4580QDRQ1 OPA1642AQDGKRQ1
汽车级
AEC-Q ●μ A ●μ A ●μ A ●μ A
工作温度 -40°C~85°C -40°C~125°C -40°C~125°C -40°C~125°C
结温 200°C 200°C - 150°C
热关断 - - - ●μ A
器件 HBM ESD 分类等级 ±2000 ±3000 ±2000 ±3000
器件 CDM ESD 分类等级 ±750 ±1000 ±750 ±1000
工作电压(V) ±1.5~±18、3~36 ±2.25~±18、4.5~36 μ A ±2~±18 ±2.25~±18
压摆率(μs μ s) 17. 27. 5. 20.
输出噪声电压 3.3nV 1.1nV 6.5nV 5.1nV
THD + N 0.00006% 0.000015% 0.0005% 0.00005%
带宽(MHz) 22.   40 12. 11.
每通道 Iq (mA) 1.5 3.6. 1.5 1.8
价格 0.69 2.74. 0.08 0.74.
70 70 70 70
MOQ 2500 2500 2500 2500

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    我们确实拥有较新的组件、例如 OPA1679-Q1、这是一款四路成本较低的音频放大器、很快就会投入生产。 但是、对于 OPA1612-Q1、我们没有任何能够为您提供更好性能的器件。 应用是什么?您希望做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Soufiane

    关于这些器件、我们将用于汽车。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    谢谢你。 您正在查看的器件是我们在音频产品系列中具有的一些最高性能。  

    对于高端音响系统、值得一提的是 INA1650-Q1、它是一款具有出色 EMI 性能和噪声消除功能的差分线路接收器。  

    正如我之前提到的、OPA1679-Q1是一款四路成本优化型音频放大器、对于您而言非常有用、它可用作电路板中的通用运算放大器、并将在未来2周内投入生产。

    Soufiane