This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2350:OPA2350压摆率

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2350, TLV3501, TLV3502, OPA350, TLV3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926003/opa2350-opa2350-slew-rate

器件型号:OPA2350
主题中讨论的其他器件: TLV3501TLV3502OPA350TLV3202

大家好、

在我的一个脉冲放大器应用中、

我使用 OPA2350 OPAMP 作为比较器来检测射频脉冲功率并设置运行状况阈值。

脉冲宽度为200ns 至10us。

我面临以下问题。

脉宽缩小50ns (由于压摆率)。 您能不能建议使用具有相同封装(SO8)的类似运算放大器、该封装适用于指定的窄脉冲宽度(较高的压摆率)。
2.我无法将比较器电压设置为超过1.7伏(带负载)。 在无负载的情况下工作正常。

我已附上参考原理图(缓冲器、放大器和比较器、缓冲器)

请建议

此致

Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未指定将运算放大器用作比较器、  

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/archive/2012/03/14/op-amps-used-as-comparators-is-it-okay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    TLV3501是采用8引脚 SOIC (D)封装的超快5V CMOS 比较器。 它具有4.5ns 的典型传播延迟时间、最大值为6.4ns (TA = 25 C)。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv3502.pdf

    有一点问题  是、您对 U3A 和 U3B 使用 OPA2350双路运算放大器、您似乎只想用比较器替换 U3A。 U3B 将保持 缓冲 放大器。 对吧? 这意味着您必须进行 PCB 更改以适应 U3A 上的 TLV3501、然后使 U3B 成为 OPA350、而不是 OPA2350的一半。 如果您可以将 U3A 和 U3B 都更改为比较器、则 TLV3501的双通道版本为 TLV3502;但是、它使用的引脚布局与 OPA2350不同。

    与使用 与  OPA2350相同的 SO-8封装引脚分配的 TLV3501比较器相比、该比较器速度快、但略慢。 它是 TLV3202。  第一步、您可以在电路板上尝试它、看看电路的性能是否满足您的要求。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv3202.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    您应该使用比较器、而不是作为比较器运行的运算放大器、尤其是您的脉冲宽度可能短至200nsec。  

    比较器的压摆率不受限制、因为它不是在内部使用补偿电容器进行设计、最后一个驱动级是简单的比较器、它在电源轨饱和时以高电平或低电平运行。 运算放大器以 Vout 与 Vin 线性模式运行;其最后一个驱动级通常是缓冲器、内部补偿电容器的大小限制了其压摆率。  

    我无法将比较器电压设置为超过1.7伏(带负载)。 在无负载的情况下工作正常。

    您可以使用一些低电压比较器、例如1.8V 比较器或在比较器的输出端放置一个 zenzer、以便您的输出电压不会超过1.7V。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Micheal 的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas 一定会研究这个选项。

    请推荐将高压摆率运算放大器用作同相放大器以构建增益。

    此致

    Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raymond 一定会研究这个选项。

    请推荐将高压摆率运算放大器用作同相放大器以构建增益。

    此致

    Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    OPA350/OPA2350 是我们 的高压摆率最高的低电压精密运算放大器、因此我无法从我们的产品线中提供其他建议。 请查看 TI 的高速运算放大器产品。 它们具有   压摆率非常高的超高速运算放大器。 您可以在以下位置查看可用的内容:

    高速放大器 由 不同的 TI e2e 论坛提供支持。 最好就您可能遇到的有关其产品的任何问题与他们联系。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程