This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:典型应用数据表可能错误

Guru**** 2540230 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926277/amc3330-q1-possible-typical-application-datasheet-error

器件型号:AMC3330-Q1

您好!

我正在读取 AMC3330-Q1的数据表、并注意到应用部分中可能存在的错误。 在表2中、120V MΩ 线路的 RL11和 RL12值被 MΩ 为845 μ F、而230V 交流线路的值为1.62 μ F。 120V 的值是否应为845 kΩ、而不 是 MΩ Ω?

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    您回答正确!  该电阻器应该是845k (而不是 meg)、我们将具有该固定值、感谢您的观看!