This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2205:多放大器通道分离

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924678/opa2205-multiple-amplifiers-channel-separation

器件型号:OPA2205

尊敬的支持团队。

 您是否具有 OPA2205的多放大器通道隔离规格?
我们建议将 ADI OP2177更换给客户、并将制定规格比较表。
ADI OP2177的通道分离为-120dB。

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、

    OPA2205数据表 的状态当前为 "预告信息"、并非所有电气信息都可发布、如下所示的信息表明了这一点。 当然、通道分离是 双路运算放大器的一个重要参数、例如 OP2177或 OPA2205。  我确实希望 OPA2205的通道隔离 特性得到充分描述 、   并且在完整发布之前、数据表中将及时添加一个表参数和/或通道隔离图。

    双路运算放大器在~120dB 范围内实现通道隔离电平的情况并不少见、我希望我们在获得数据后会看到 OPA2205的类似性能电平。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas-San、

    感谢你的答复。
    我了解 OPA2205初步 数据表。
    我期待通道分离规格、并等待官方数据表。

    此致、
    Hiroaki Yuyama