This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:关于输入电阻器

Guru**** 2821795 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926027/lm2901-about-input-resistor

器件型号:LM2901

您好!

MΩ 在 LM2901的输入(IN-)上安装了一个1k Ω 电阻器、
LM2901的运行是否存在问题?
MΩ 无法预测安装1 μ A 时输入偏置电流的值。
我们希望安装大电阻器时出现的问题是输入失调电压变得很大。
请 MΩ 安装1 μ H 时可能存在的问题。

此致
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    LM2901的最大输入偏置电流为500nA。 这意味着1M 电阻上的电压降为0.5V、并可能在电路中引入巨大的偏移误差。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 的评估是正确的。 您可以通过将偏置电流乘以连接到输入端的等效电阻来解释对失调电压的影响。

    根据系统的精度要求、通常建议使用较小的输入电阻器。

    卡盘