This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:缺少输出噪声计算?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491, OPA695, THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926093/ths3491-output-noise-calculation-missing

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件: OPA695THS3091

在下一篇文章中、我使用 THS3491作为从测量数据中提取输入噪声的图示工具、很惊讶地发现数据表中缺少有关输出噪声计算的部分?。 是的、它确实会有一点重复、因为它在所有 CFA 运算放大器中始终是相同的、但它确实应该在那里提供独立的覆盖范围、我从我的旧噪声应用手册中将其从第4页中删除、 我当时使用 GN 获取噪声增益。  

https://www.ti.com/lit/an/sboa066a/sboa066a.p

无论如何、我始终坚持 OPA695数据表(另一个 Cfa)中的第9.1.5.5节这样的内容  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    是的、这种情况似乎并不包含在每个数据表中、因为 THS3091/5数据表中也没有噪声部分。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些 Cfa 数据表是由达拉斯高速集团在2003年完成的、它们的数据表中有一些空白、这是很好的部件。