This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6001:案例 CS0216207

Guru**** 2548920 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6001, LMH6321, BUF634, OPA564, ALM2402F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924912/lmc6001-case-cs0216207

器件型号:LMC6001
主题中讨论的其他器件: LMH6321BUF634OPA564ALM2402F-Q1

我想使用 TI 的 LMC6001、它集成了介于3至10 VDC 之间的信号、但具有22微 A 的信号  问题是使用 LMC 的输出来驱动使用2N3904器件(以200mA 的电流触发)的首次触发逻辑(设备保护电路)。  LMC 的规范似乎不允许(?)。

我是一个我... 上一次参加 EE 课程是100年前的、担心 N-P 接口的上升/下降时间!!  帮助。  

PS I 有一个示意图、指示所需的信号调节(LMC 6001)和 TRIP 逻辑下游。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您可以与我们分享原理图吗?  

    您可以使用红色图标发布图像文件。 您可以使用绿色图标在论坛上发布标准文件。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相信原理图已上传。

    感谢你的帮助。

    Fritz Lange2e.ti.com/.../Diesel-Fuel-Quality-Schematic-Rev07.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我忘记了问什么类型的波形是22uA 信号、如图所示。 总之、我将一些可能适用于您的应用的东西组合在一起。 使用 LMC6001运算放大器、我在其输出端添加了 BUF634缓冲器。 BUF634的额定电流高达250mA。 它应该足够好。 如果您必须驱动略高于200mA 的电流、我们可以使用 LMH6321缓冲器来驱动负载。 请告诉我们您喜欢的内容。 电路的带宽约为22kHz、请参阅 Tina 仿真。  

    根据您的驱动电路、您可以使用12V 电压轨。 BUF634缓冲器需要具有稍高的电源轨电压。 它将在仿真中与13V 配合使用。 15V 电源轨适用于 LMC6001和 BUF634。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/LMC6001-Integrator-_2B00_-BUF634-07222020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德:

    以下是您的问题的答案-尽我所能。

    22uA 信号的波形未知;我们正在使用已建立的供应商信号、即:1)对离子变化敏感、但不对水敏感(尽管半衰期以秒为单位、而非几分钟为单位);2)完全同意确保稳定状态至关重要(相信我们对此有处理能力); 3) 3)它本身不是水 pH 仪器、而是测量敏感电极的电阻。

    问:生成15 VDC 电源轨时不应出现问题... 但我理解您认为这一点至关重要吗?!!!

    问:非常感谢原理图... 正是我所希望的…… 如果15V 电压轨很关键,您会看到电容和电阻值的变化吗?????   最初的市场主要针对电压为12.3至13.5伏直流的游乐船只。  我是否需要一个电路来确保恒定的15V 电压,或者是否可以将其设置为标称值,例如16V,而不用担心变化(例如15至16V)???   

    问:LMC6001技术规格表要求 FA 范围内的输入信号... 我假设  22uA 信号的电流不是太高????

    我抄送了我们的原理图。。。 您应该已获得它。

    问:您提到了如何使用软件来模拟这些内容... 乌尔德你给我指正确的方向?????

    此致

    Fred (Fritz) LANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德:

    在研究您的原理图后、我有一些问题:

    A) 电压 V1、V3和 V4的容差是多少;它们是否可以均匀变化? 我们最初处理的是游艇应用、电压范围为12.4至13.5VDC。  V1、V3和 V4有多重要。  可以将电源轨转换为16 VDC (最大值),然后相应地摆动 V1、V3和 V4吗?

    b)对于 LMC6001的引脚3,6.5 v 的用途是什么???

    C) BUF634的 BW 是什么?

    d)什么是 Vp... 测试???

    e) LMC6001输入规格要求最大 FA 类型的信号;uA 信号是否有效??  

    谢谢你

    Fred (Fritz) Lang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    问:生成15 VDC 电源轨时不应出现问题... 但我理解您认为这一点至关重要吗?!!!


    通过标准 LDO 进行电压调节。 从仿真中可以看出、缓冲器需要13Vdc 的电压。 我认为典型的 LDO 在其负载调节中的精度为+/-5%。  因此、15VDC 电源轨将有助于实现输入电压的某些波动。  

    问: LMC6001 技术规格表要求 FA 范围内的输入信号... 我假设  22uA 信号的电流不是太高????


    绝对最大值 额定值、我看不到这是一个问题、请参阅数据表的第3页。 您选择这一个是否有特定的原因? 该运算放大器专为高输入阻抗和 TIA 应用而设计。  

    问:您提到了如何使用软件来模拟这些内容... 你会给我指正确的方向吗????  


    请下载 Tina 仿真软件。 它是免费的。  

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI?keyMatch=TINA%20SIMULATION&tisearch=Search-EN-everything

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    A) 电压 V1、V3和 V4的容差是多少;它们是否可以均匀变化? 我们最初处理的是游艇应用、电压范围为12.4至13.5VDC。  V1、V3和 V4有多重要。  可以将电源轨转换为16 VDC (最大值),然后相应地摆动 V1、V3和 V4吗?

    绝对最大值 LMC6001的电源额定值为16V、但 BUF634的额定 电压高达+/-18V (单轨电压可高达36Vdc)。  如果 LDO 的输入为16V 左右、并且运算放大器电压轨约为13-15Vdc、负载调节为1-2%、则工作正常。  

    b)对于 LMC6001的引脚3,6.5 v 的用途是什么???

    C) BUF634的 BW 是什么?

    d)什么是 Vp... 测试???

    这是我的点测试。 我想确保 LM6001的输出不会因 BUF634输出的反馈而失真。 当 BUF634的电源电压轨配置为12V 直流时、我发现了这个问题。 当我将 BUF634的电源轨增加到13V 或更高时、Vp 失真消失。   

    e) LMC6001 输入规格要求最大 FA 类型的信号;uA 信号是否有效??  

    我看不到问题。  

    我没有在电路的 BW 周围玩过。 我认为电路的带宽可能会进一步提高。 我稍后会向您发送另一个版本。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德:

    对您使用 LMC6001的问题感到有点惊讶???   

    在我的无知下,我发现6001是唯一一款能够处理低电流的... 您能不能再建议一个。

    同样、我需要积分的信号是相对较低的 mA、但其电压(对我们的用途至关重要) 在3.5至10.0 VDC 之间变化。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我想知道您是否希望拥有单个 IC 解决方案。 例如、OPA564可以满足您的需求、但对于应用程序而言、它仍然略微过大。 ALM2402F-Q1是一款双路运算放大器高电流驱动器、适用于您的应用。 您可能只需要使用一个运算放大器、但这是一种低成本方法。 与 ALM2402F-Q1类似、我们拥有 ALM2403驱动器、其带宽和电流驱动能力高于 ALM2402F-Q1。  

    https://www.ti.com/lit/ds/sbos927a/sbos927a.pdf?ts=1595535615069&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa564.pdf?ts=1595535216483&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FOPA564

    我们将为此提供大量的两个 IC 驱动解决 方案、但其成本将超过单个运算放大器解决方案。 您是否正在您的应用中寻找高精度 I 至 V 转换? 由于输入电流增加至低于 mA 至 mA、因此 ALM2402F-Q1可能适合您。 您可能会发现第二个运算放大器有一些用途、我们也可以将其用作虚拟负载或用作缓冲器。  

    请让我选择您的选项、然后我将根据您的应用将一些内容放在一起。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德:

    谢谢你。

    实际上、费用不是问题。  gizzo 旨在保护一些非常昂贵的发动机零件;并且必须是可靠的人类安全考虑因素。

    因此、如果您认为我可以获得更高精度的 RE 输出电压(即、与输入相同或恒定可扩展 V)、那么双路运算放大器将会很有趣。  

    我们非常愿意为具有相同 V (IN)的200-250+ mA 输出支付更多的费用... 下游电路将为金色。   

    在查看规格时、ALM2402F-Q1在其输入电压范围内具有吸引力。   

    谢谢你

    Fritz Lang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    ALM2402F-Q1用于驱动车辆中的旋转变压器励磁电压。 。  

    旋转变压器用于测量车辆的轴旋转速度、并可用于计算特定速度下的发动机扭矩。  该器件是汽车级器件、非常适合设计应用。 由于可靠性原因、单个运算放大器和低器件数也是加分项。  

    IC 中的 TIA 电路。 我假设恒定输入电流为2mA。 此外、我检查方波以验证运算放大器稳定性。 电路中有足够的相位裕度、截止频率在大约41kHz 处测量(它可以配置更高的频率、但我不认为出于噪声考虑、您需要它)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/ALM2402F_2D00_Q1-TIA-07242020.TSC

    最棒的

    Raymond