This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:当放大器用作跟随器时的输出阻抗

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925628/opa2376-output-impedance-when-amp-work-as-follower

器件型号:OPA2376

您好!

我在电路中使用 OPA2376作为跟随器。

我在 数据表中发现开环输出阻抗为150 Ω。

当插座用作跟随器时、输出阻抗非常低。 但是、您能否共享输出阻抗的特定参数?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、嘉兴、

    此帖子将回答您的问题:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、嘉兴、

     在数据表中、开环输出阻抗为150 Ω。 当您将运算放大器设计为跟随器时、输出阻抗变为 Zout_OL/(1+T)、其中 OL 表示150欧姆的开环阻抗。 如您所见、只要环路增益 T 非常大、输出阻抗现在就很低。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好在嘉兴

    开环 Zout (Zol)和环路增益都随频率变化、这里是 Zol

    这是一个简单的仿真、模型更新一直在努力仿真 Zol 形状、这种形状在155kHz 以上超过1欧姆(对数标度)。 对于5.5MHz 器件而言、这似乎很低、这意味着需要非常依赖于负载的 SSBW 响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、高于1MHz 的较高 Zout 闭环确实会影响响应与负载间的关系、10kohm 负载是非常好的宽带- 500ohm 负载、更低的 SSBW。 我总是觉得奇怪的是、这些低速部件中没有小信号响应曲线(测量值)与增益和负载间的关系-不难做到、 对于任何器件描述来说都是基本的-是的、如果模型真的很好(我认为现在有 GWL)、您可以在 sim 中估算响应、但工作台是我们通常从开始的、并尝试使 sim 匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢您的回复!

    我的问题已经解决。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    这个帖子回答了我的问题!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运:-)

    Kai