This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA827:电压基准芯片对放大器性能的影响

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA827, OPA330, REF3225, INA821, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920642/ina827-effect-of-voltage-reference-chip-on-amplifier-performance

器件型号:INA827
主题中讨论的其他器件:REF3425、 OPA330、 REF3225、 INA821、 OPA320、 REF5025

我正在考虑使用 REF3425电压基准将 INA827仪表放大器的输出偏置2.5V。 我有两个问题:

  1. REF3425电压基准需要至少0.1uF 的输出电容。 该电容器是否会对高精度测量仪表放大器的性能产生负面影响? 如果是、如何操作?
  2. 电阻分压器和缓冲器(例如数据表中建议的 OPA330)是否能够提供更好的性能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KIron、

    您是否阅读过数据表的第7.3.7节? 为此、建议使用 REF3225。

    电压应该能够提供和吸收电流(这一点取决于您为 INA827供电的方式)。 基准电压输出上的去耦电容根本不坏。 但是、当使用 OPAMP 缓冲器而不是电压基准芯片时、请不要安装它。 否则、您将削弱 OPAMP 的相位裕度并最终导致不稳定。

    电压基准芯片应提供低输出阻抗。 否则、差分放大器的电阻器平衡会变差、共模抑制比会降低。

    REF3425提供+/-10mA 的输出电流。 好极了。 我会按照第10.2.2.1节中的讨论选择一个大输出电容器。

    遗憾的是、我不能对 REF3425的输出阻抗说任何话。 但是、来自 TI "电源管理论坛"的 Marcoo Z 应该能够为您提供帮助。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KIron:

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 请查看 INA821数据表的第7.3.7节。 这里我们展示了连接 REF 引脚的几种方法。 我还附上了以下图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    此说明是否也适用于 INA821?

    我使用的 INA821的基准电压为0.25V、该基准电压来自 REF5025 ->分压器电路[1k/(1k+9k)]->以及 OPA320设计的缓冲器。

    我在电路中使用两个 INA821、它们都使用0.25V

    请告知它是需要连接 INA821的基准引脚还是 OPA320的输出电容器?

    因为数据表的9.1.1部分没有太多与上述帖子相关的内容。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai