This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:基准引脚是否需要电容器?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: INA821, INA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925938/ina821-is-the-ref-pin-require-capacitor

器件型号:INA821
主题中讨论的其他器件:INA827

尊敬的 TI 团队:

我使用 的 INA821 的基准电压为0.25V、该基准电压来自 REF5025 ->分压器电路[1k/(1k+9k)]-> 以及 OPA320设计的缓冲器。

我  在电路中使用两个 INA821、它们都使用0.25V

请告知 它是需要连接 INA821的基准引脚还是  OPA320的输出电容器

因为与7.3.7中为 INA827提供的内容相比、数据表的9.1.1部分内容没有太多内容

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    使用 INA821数据表图67中所示的电路时、请勿添加此类电容。 否则运算放大器缓冲器可能会变得不稳定。

    Kai