This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:TLV3201可以达到的最小电压是多少?

Guru**** 2927940 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925193/tlv3201-what-is-the-minimum-voltage-that-tlv3201-can-comprate

器件型号:TLV3201

大家好、我将使用 TLV3201进行堆肥。


我将输入-对于68mV 的基准电压。 3.3V 除以47k 和1k Ω)

我想使用 TLV3201、就像 IN+比68mV 大或小一样。

TLV3201可以在这种情况下工作吗?  

TLV3201可达到的最小电压是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shen、

    TLV3201的最小工作电压为2.7V。

    TLV3201应能够比较68mV 的电压。 您的信号的输入范围是多少? 该信号的摆幅会高于和低于68mV 多大? 根据这种摆幅、我们可以建议通过双电源或单电源为比较器供电。

    谢谢、

    Jonny  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan。

    感谢您的快速回复。

    VCC 将为3.3V

    IN:68mV 固定值。

    IN +:为10mV~至3.07V。

    我想生成逻辑

    如果 IN+大于68mV、则 OUT 为3.3V

    如果 IN+低于68mV、则 OUT 为0V。

    这是否起作用? 我是初学学生。 请理解、以方便回答问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心 Shen、

    我们都从某个地方开始!
    TLV3201对于由单电源供电的应用来说应该是可以的。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴 Jonny 能帮忙、我将关闭这个帖子

    卡盘