This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:差分正弦输入信号的迟滞

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7022, TLV7044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925180/lm2901-hysteresis-for-differential-sine-input-signal

器件型号:LM2901
主题中讨论的其他器件:TLV7022、 TLV7044

尊敬的团队:  

下面的原理图是光学编码器输入原理图。 客户表示下面的原理图是光学编码器的一般概念。   

  

-输入信号:光电二极管模块的差分正弦波 Vp-p 50mV

-输出:比较器输出(0V 至5V)

客户希望随着 R7 (反馈电阻器)值的变化而改变迟滞周期。这是可能的吗?  

您能否识别此概念的迟滞周期? 如果可用、请告诉我计算迟滞周期的方法。   

当改变 R7值时、滞后周期是否会改变? 此时、我们无法更改原理图概念。  

请告诉我您的意见。  

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dino

    如果光电二极管模块具有低阻抗输出、则需要在光电二极管模块输出和此电路之间添加一个电阻器。

    否则、反馈电阻器不会产生迟滞。  另一种选择是使用具有内部(集成)迟滞的比较器。  我不确定信号的速度是多少、因此我不确定要推荐哪些器件。  例如、查看具有集成迟滞的 TLV7022。  这也可能有助于解决您的问题。  遗憾的是、它仅提供双通道和单通道。  TLV7044是四通道器件、但速度较慢、可能不符合应用的速度要求。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    您能否详细介绍一下光电二极管模块? 您有数据表或链接吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、  

    感谢你的答复

    如果光电二极管模块具有高阻抗输出、随着 R7值的变化、滞后周期会发生变化。 对吗?  

    我找到了几个关于具有迟滞功能的比较器的文档、但此应用有一些不同。 如前所述、由于存在差分输入、基准电压不是固定的。  

    我认为迟滞周期(VH-VL)随着 R7值的增大而减小、对吗? 请告诉我您的意见。 如果有等式、请告诉我。

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    您能否指定光电二极管模块的输出阻抗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    光电二极管模块不是通用器件、定制器件。 所以客户表示无法打开具体数据。

    因此我假设输出阻抗 Rx 和 I 计算出的阈值电压 VL 和 VH、因此 VH-VL (滞后周期)的值与 R7值(反馈电阻器)成反比。 请告诉我您的意见、这一结果是否正确。  

    客户想知道  VH-VL (迟滞周期)是与 R7值(反馈电阻器)成正比还是反比

    谢谢你

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迟滞与 R7成反比;较大的 R7会产生较小的迟滞、而较小的 R7会产生较大的迟滞

    卡盘